Una oferta completa y diversa para electrificar la industria

Nuestras innovadoras soluciones de cable satisfacen las necesidades de diversas aplicaciones para aprovechar las oportunidades que brinda la electrificación.

La electrificación de los usos finales de la energía es un pilar clave de la descarbonización y uno de los esfuerzos clave necesarios para alcanzar los objetivos de cero emisiones establecidos en todo el mundo. Aunque se espera que la demanda mundial de energía se mantenga estable durante los próximos 30 años, se espera que la participación de la electricidad en la combinación energética total se duplique del 20% al 40% durante el mismo período, principalmente debido a la transición desde los combustibles fósiles. aplicaciones basadas en electricidad -como calefacción de gas o motores de combustión interna- para la electricidad, especialmente procedente de fuentes renovables, y debido a la creciente expansión de aplicaciones basadas en electricidad, como los centros de datos.

Mientras más crecen las aplicaciones eléctricas, mayor es la demanda de soluciones de cable integrales y especializadas para satisfacer las necesidades de diversas aplicaciones y aprovechar las oportunidades que ofrece esta megatendencia que está dando forma al mercado. Con nuestra nueva estrategia de negocio "Connect to Lead", buscamos aprovechar las oportunidades que surgen de las megatendencias estructurales que impulsan el mercado del cable y convertirnos en un proveedor líder global de soluciones de cable, liderando la transición energética y la transformación digital.

La electrificación de los usos finales de la energía

La descarbonización del sistema energético depende en gran medida de la electrificación. Los escenarios de la Comisión Europea indican que para 2050, más de las tres cuartas partes de la demanda final de energía serán electrificadas.

Electrificar significa reemplazar las fuentes de energía provenientes de combustibles fósiles con electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en una variedad de aplicaciones, incluidos procesos de producción industrial, transporte y logstica, así como calefacción y refrigeración de edificios. La demanda de electricidad aumentará a medida que abandonemos el uso de combustibles fósiles. El análisis de la Comisión Europea muestra que la electrificación basada en energías renovables, complementada con la electrificación indirecta de sectores difíciles de descarbonizar, es la forma más eficaz y energéticamente eficiente de reducir las emisiones del sector energético a cero neto para 2050. La electricidad cubrirá directamente el 57% de usos energéticos finales, aportando un 18% adicional de forma indirecta a través del hidrógeno y sus derivados.

Connect to Lead en la Eletrificación

 Bajo su nueva estrategia comercial "Connect to Lead", Prysmian pretende aprovechar las oportunidades que surgen de las megatendencias estructurales que dan forma a la industria del cable y convertirse en un proveedor global de soluciones de cable. En línea con esta misión, la unidad de negocio de Electrificación:
 

- Proporciona una amplia oferta de cables para respaldar el crecimiento continuo de las aplicaciones eléctricas en todos los segmentos de la industria a escala global.

- Ofrece tecnologías de vanguardia y soluciones sostenibles preparadas para el futuro.

- Continúa codesarrollando soluciones adaptadas a las necesidades del cliente.

Por dentro da la Eletrificación


construction-infrastructure

Construcción y Infraestructura

IR A LA PÁGINA