Uma oferta abrangente e diversificada para eletrificar a indústria

Nossas soluções inovadoras de cabos atendem às necessidades de diversas aplicações para aproveitar as oportunidades proporcionadas pela eletrificação.

A eletrificação dos usos finais de energia é um pilar fundamental da descarbonização e um dos principais esforços necessários para alcançar as metas de zero emissões estabelecidas em todo o mundo. Embora a demanda global de energia deva permanecer estável nos próximos 30 anos, a participação da eletricidade na matriz energética total deverá dobrar de 20% para 40% no mesmo período, principalmente devido à transição de aplicações baseadas em combustíveis fósseis - como aquecimento a gás ou motores de combustão interna - para eletricidade, especialmente de fontes renováveis, e devido à crescente expansão de aplicações baseadas em eletricidade, como centros de dados.

Quanto mais crescem as aplicações elétricas, maior é a demanda por soluções de cabos abrangentes e especializadas, a fim de atender às necessidades das diversas aplicações e aproveitar as oportunidades oferecidas por essa megatendência que molda o mercado. Com nossa nova estratégia de negócios "Connect to Lead", buscamos aproveitar as oportunidades advindas das megatendências estruturais que impulsionam o mercado de cabos e nos tornar um fornecedor global líder em soluções de cabos, liderando a transição energética e a transformação digital.

A eletrificação dos usos finais de energia

A descarbonização do sistema de energia depende fortemente da eletrificação. Cenários da Comissão Europeia indicam que até 2050, mais de três quartos da demanda final de energia serão eletrificados.

Eletrificar significa substituir fontes de energia provenientes de combustíveis fósseis por eletricidade gerada a partir de fontes de energia renovável em diversas aplicações, incluindo processos de produção industrial, transporte e logística, além do aquecimento e resfriamento de edifícios. A demanda por eletricidade aumentará à medida que nos afastamos do uso de combustíveis fósseis. As análises da Comissão Europeia mostram que a eletrificação baseada em energias renováveis, complementada pela eletrificação indireta de setores difíceis de descarbonizar, é a maneira mais eficaz e eficiente em termos de energia para reduzir as emissões do setor de energia a zero líquido até 2050. A eletricidade cobrirá diretamente 57% dos usos finais de energia, fornecendo mais 18% de forma indireta por meio do hidrogênio e seus derivados.

Connect to Lead em Eletrificação

De acordo com sua nova estratégia de negócios "Connect to Lead", a Prysmian tem como objetivo aproveitar as oportunidades provenientes das megatendências estruturais que moldam a indústria de cabos e tornar-se um provedor global de soluções de cabos. Em consonância com essa missão, a unidade de negócios de Eletrificação:
 

- Fornece uma ampla oferta de cabos para apoiar o crescimento contínuo de aplicações elétricas em todos os segmentos da indústria em escala global.

- Oferece tecnologias de ponta e soluções sustentáveis à prova de futuro.

- Continua a co-desenvolver soluções adaptadas às necessidades dos clientes.

Por dentro da Eletrificação


construction-infrastructure

Construção e Infraestrutura

VÁ PARA PÁGINA