Nem todos os cabos são iguais

Visión general

Una creciente necesidad de cables de calidad

Prysmian ayuda hoy a construir las ciudades del futuro. Construcciones pioneras forman parte cada vez más de un paisaje altamente urbanizado, en una creciente expansión vertical para albergar a muchos miles de personas más.

En ese entorno de rápida evolución, apoyamos a la industria de la construcción en sus continuos desafíos: mantener la calidad de vida de los habitantes de las ciudades y sustentar tiempos de instalación eficientes, al tiempo que proporcionan nuevas soluciones eficaces para la seguridad.

La calidad de los cables nunca ha sido tan crucial.

Incendios: los hechos

  • El incremento del número de incendios dentro de los edificios representa el 90% del total de los incendios
  •  A cada año, 4000 personas mueren en incendios
  • Las fallas en las instalaciones eléctricas son la segunda causa más común de incendios.

Porqué la calidad es un factor

Puede ser que en un solo edificio, kilómetros de cable lo mantienen en funcionamiento y aumentan su seguridad, lo cual es esencial en caso de incendios y emergencias. Sin embargo, todavía hoy se venden cabos sin conformidad a las normas.
Los cables representan quizá un pequeño porcentaje tan sólo del costo de un edificio.  Y, no obstante, hay personas que optan por productos de baja calidad, lo que supone un riesgo para los habitantes del edificio y retraso en el tiempo de instalación.
Pueden parecer similares en apariencia, pero la diferencia entre un cable de alta calidad y uno no conforme es significativa.

En seguridad de cables, lideramos el camino

Para comprobar la diferencia e impulsar un cambio en la mentalidad de la gente, Prysmian Group  ha desarrollado el test de rendimiento Prysmian: el único sistema de pruebas completo de la industria. Evaluamos los cables en cuanto a seguridad, rendimiento y usabilidad para cuantificar los beneficios del uso de los cables de Prysmian Group.

En más de 10.000 pruebas de rendimiento Prysmian, hemos hecho comparaciones con más de 80 marcas diferentes, en cinco categorías de prueba diferentes:

  1. Geométrica
  2. Eléctrica
  3. Mecánica
  4. Rendimiento
  5.  Usabilidad

La diferencia Prysmian

La práctica lo demuestra

Nuestros cables han sido analizados en proyectos de construcción reales, y los hallazgos revelaron un nivel superior de seguridad, mayor eficiencia energética y ahorro en el tiempo de instalación de hasta un 32%. Y eso significa un ahorro considerable en el costo total del proyecto.
 
Más ahorro en comparación con la compra de cables de baja calidad.
Nuestro compromiso es la innovación del cable que combine capacidades de funcionamiento de clase mundial con ventajas económicas mensurables, tanto en el costo de instalación como en el costo total de propiedad.

Sep 04, 2023

ACANTS - All cables are not the same

Sep 04, 2023

All Cables Are Not The Same! Preview 1

Sep 04, 2023

All Cables Are Not The Same! Preview 2

Sep 04, 2023

Kayganlik

Sep 04, 2023

Merdivende Yanma

Sep 04, 2023

Siyrilabilirlik

Sep 04, 2023

Cuánto podemos ahorrar con un cable Prysmian