Clean Energy

Energia Limpa: o núcleo da Transição Energética

prysmian.categories:

Jul 11, 2023 - 12:00 AM

O que é energia limpa e por que é crucial alcançar a transição energética

Nos últimos anos, ouvimos falar cada vez mais sobre energia limpa. Mas o que significa exatamente o termo "limpo"? Quais são as principais fontes de energia limpa e por que são tão cruciais no processo de transição energética?

 

O que você vai encontrar nesse artigo?

  • A definição de Energia Limpa
  • A diferença entre Energia Limpa e Energia Renovável
  • Os diferentes tipos de Energia Limpa
  • Os benefícios relacionados com Energia Limpa
  • O papel que a Energia Limpa desempenha no processo de Transição Energética
  • O compromisso do Grupo Prysmian em promover a Energia Limpa

 

O que é energia limpa?

A energia limpa, também conhecida como energia verde, é aquele tipo de energia que pode ser produzida sem gerar nenhuma forma de poluição; isso significa principalmente que não há liberação de CO2 no processo.
Nos últimos anos esse assunto tem se tornado cada vez mais relevante em nossa sociedade, pois tem crescido a atenção e o cuidado com o meio ambiente; o mundo está se movendo lenta mas firmemente em direção a um futuro de descarbonização, também graças a um novo nível de conscientização sobre o tema. Assim, apostar em energia limpa ou energia renovável – muitas vezes confundidas entre si – em vez de combustíveis fósseis é um passo essencial a ser dado se realmente queremos alcançar a transição para um estilo de vida mais sustentável.

 

Qual a diferença entre energia limpa e energia renovável?

Como mencionado acima, energia limpa e energia renovável não são a mesma coisa. Embora algumas das fontes de energia limpa sejam renováveis, as fontes renováveis nem sempre são limpas.
Para dar uma definição, por fontes renováveis entendemos todas aquelas fontes de energia que podem se regenerar e são, portanto, infinitas; a maioria deles é sustentável e verde, mas alguns deles não são – ou não totalmente. É o caso, por exemplo, da energia geotérmica e da energia de biomassa, duas fontes renováveis mas não limpas: a primeira poderia de facto libertar CO2 durante a extração, a segunda durante o processo de combustão.

 

5 tipos diferentes de energia limpa

  • Energia hidrelétrica: explora o movimento da água para gerar energia.
  • Energia eólica: utiliza a força do vento para criar energia, de forma semelhante mas mais tecnológica que os moinhos de vento.
  • Energia solar fotovoltaica: utiliza a radiação solar para gerar energia por meio de painéis fotovoltaicos.
  • Energia solar térmica: utiliza a radiação solar para aquecer a água sanitária.
  • Energia das marés: explora a energia gerada pelas marés.

 

Quais os benefícios da energia limpa?

As duas principais vantagens do uso de energia limpa estão relacionadas a razões ambientais e econômicas. Hoje, 75% das emissões de CO2 provêm da produção de energia: a mudança para energia limpa nos permitiria reduzir a emissão de CO2 de 1.380 kg em um ano. Isso ajudaria a combater as mudanças climáticas e alcançar a neutralidade de carbono.
Mas também, usar fontes de energia limpas seria mais barato a longo prazo, já que a maioria delas é inesgotável; seria necessário um esforço econômico inicial para desenvolver as tecnologias necessárias, mas acabaria sendo mais barato do que os combustíveis fósseis.

 

 

Como está indo a transição energética?

A transição energética é um dos principais objetivos da UE: alcanar a neutralidade climática antes de 2050 é um marco estabelecido pelo Acordo de Paris. Os primeiros passos foram dados em 2015, quando a UE definiu a estratégia e as regras, e os países europeus começaram a melhorar a eficiência energética, reduzindo o consumo em 34% e aumentando o uso de energias renováveis em 32%. Com o Green Deal, os países da UE estabeleceram uma nova meta: reduzir as emissões em 50% antes de 20302.
A mudança de combustíveis fósseis para energias limpas e renováveis é, portanto, parte integrante da transição energética e também essencial para atingir as metas estabelecidas pela UE. É por isso que diferentes países esto experimentando nessa direção e trabalhando em novas soluções energéticas com baixo impacto no meio ambiente.

 

 

O compromisso do Grupo Prysmian em promover a energia limpa

A transição de combustíveis fósseis para fontes de energia renováveis e limpas é um dos maiores e mais urgentes problemas que a humanidade enfrenta. Neste contexto, o acesso a uma energia mais limpa e verde requer a instalação de redes e infraestruturas maiores e mais inteligentes. É por isso que o Prysmian Group trabalha incansavelmente para oferecer sustentabilidade por meio de soluções inovadoras, contribuindo todos os dias para o desenvolvimento de redes elétricas e de telecomunicações mais inteligentes e sustentáveis, a fim de transportar energia limpa e informações mais rápidas e distantes.
Em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Social, o Grupo contribui para facilitar o acesso à energia limpa, por meio do investimento contínuo em pesquisa para o desenvolvimento de soluções avançadas de produção e transporte de energia de fontes renováveis.